Profis Engineering y Checkbot: El nuevo estándar de flujo de trabajo de ingeniería estructural

Revolucionando la ingeniería estructural: El poder de la integración de PROFIS Engineering con Checkbot

 

Hilti Group e IDEA StatiCa, líderes mundiales en conexiones estructurales acero-concreto y acero-acero respectivamente, se han asociado para presentar un nuevo plug-in que mejora el flujo de trabajo estándar de diseño, cálculo y construcción para todo tipo de proyectos. La integración de PROFIS Engineering Suite de Hilti Group con Checkbot de IDEA StatiCa mejora la precisión, la seguridad y la eficiencia en el sector de la construcción. PROFIS Engineering Suite, está presente en más de 70 países permitiendo el diseño y cálculo de diversas conexiones estructurales bajo una serie de condiciones. Proporciona las últimas homologaciones de anclajes, diversos métodos de diseño y un completo informe de cálculo.

Checkbot simplifica la comunicación desde varios softwares de diseño estructural permitiendo la importación de miles de conexiones con sus cargas y geometrías, donde se puede comprobar toda la información importante en cada una de estas conexiones antes de exportarlas a PROFIS Engineering Suite u otro software desarrollado por IDEA Statica. Esto asegura que toda la información se mapea correcta y rápidamente a través del flujo de trabajo de diseño y cálculo de extremo a extremo.

Esta integración aporta varias ventajas, como ahorro de tiempo y simplificación, organización más sencilla, mejor colaboración, mayor precisión y calidad. Al establecer un nuevo estándar para el flujo de trabajo integral de la ingeniería estructural y la construcción, esto permite a los ingenieros llevar sus proyectos a nuevos niveles en términos de calidad, eficiencia y precisión, a la vez que les proporciona tranquilidad. Al adoptar este enfoque unificado, los ingenieros de estructuras están bien preparados para los retos a los que se enfrenta actualmente el sector, así como para los que vendrán.

Sigue las siguientes guías para saber cómo empezar. Si eres propietario de:
•    Tekla Structures, Revit, Advance Steel, Robot, SCIA Engineer, SDS2, STAAD.PRO, AxisVM, RFEM 5 y RSTAB 8, (Vea Categoría 1)
•    RFEM 6 y RSTAB 9, (Vea Categoría 2)
•    SAP 2000 y ETABS, (Vea Categoría 3)
•    RISA-3D y RAM Structural Systems, (Vea Categoría 4)

Categoría 1: Integración automatizada

 

Software soportado por este procedimiento de instalación: Advance Steel, AxisVM, Revit, Robot, RFEM 5, RSTAB 8, SCIA Engineer, SDS2, STAAD.PRO, Tekla Structures.

El instalador IDEA StatiCa link se inicia automáticamente después de la instalación de cualquier software IDEA StatiCa y también se puede acceder manualmente desde la interfaz principal de IDEA StatiCa. Localiza todos los paquetes de software de diseño estructural en su máquina. Una vez integrado, IDEA StatiCa Checkbot está disponible a través de la aplicación asociada FEA, permitiendo la exportación sin problemas de los datos de la placa base a PROFIS Engineering.

Antes de empezar: Asegúrese de que dispone de una licencia PROFIS Engineering Premium activa (puede adquirirse aquí según el país: Hilti ArgentinaHilti ChileHilti ColombiaHilti México y Hilti Perú. Para más consultas por favor comunicarse al correo de nuestro equipo de software HiltiEngineeringSoftwareSupport@hilti.com) y confirme que el software FEA necesario está instalado y actualizado. Sólo se admiten las dos últimas versiones. A continuación, siga estos pasos:  

1. Descarga y configuración de la cuenta: Cree una cuenta con IDEA StatiCa (aquí) y descargue su última versión de la suite (aquí).

2. Instalación: Instale la suite como administrador. El plug-in necesario para conectar con PROFIS Engineering está incluido en el paquete de descarga.

3. Finalizar la instalación: Haga clic en "Instalar". Una vez que la instalación se haya completado y muestre verde, encontrará una nueva pestaña en su software FEA para exportar a Checkbot.

4. Exportación de datos: Una vez importado el archivo a Checkbot, en la pestaña "Hilti PROFIS", haga clic en el logotipo rojo de PROFIS Engineering para transferir sus datos y empezar a diseñar su conexión.

Categoría 2: Integración externa automatizada

Software compatible con este procedimiento de instalación: RFEM 6, RSTAB 9.
 
El instalador IDEA StatiCa link se inicia automáticamente después de la instalación de cualquier software IDEA y también se puede acceder manualmente desde la interfaz principal de IDEA StatiCa. Localizará todos los paquetes de software de diseño estructural en su máquina.  

Antes de empezar: Asegúrese de que dispone de una licencia PROFIS Engineering Premium activa (puede adquirirse aquí según el país: Hilti ArgentinaHilti ChileHilti ColombiaHilti México y Hilti Perú. Para más consultas por favor comunicarse al correo de nuestro equipo de software HiltiEngineeringSoftwareSupport@hilti.com) y confirme que el software FEA necesario está instalado y actualizado. Sólo se admiten las dos últimas versiones. A continuación, siga estos pasos:
 
1. Descarga y configuración de la cuenta: Cree una cuenta con IDEA StatiCa (aquí) y descargue su última versión de la suite (aquí).
2. Instalación: Instale la suite como administrador. El plugin necesario para conectar con PROFIS Engineering está incluido en el paquete de descarga.
3. Finalizar la instalación: Haga clic en "Instalar". Una vez que la instalación haya finalizado y se muestre en verde, encontrará un nuevo icono de acceso directo en su escritorio para exportar a Checkbot. Asegúrese de abrir el software y navegar hasta el menú "Opciones y Programa", luego active el WebService para habilitar la transferencia de datos.
4. Exportación de datos: Una vez importado el archivo a Checkbot, en la pestaña "Hilti PROFIS", haga clic en el logotipo rojo de PROFIS Engineering para transferir sus datos y empezar a diseñar su conexión.

Categoría 3: Integración manual

 

Software soportado por este procedimiento de instalación: ETABS y SAP2000.

IDEA StatiCa Checkbot se integra manualmente siguiendo un tutorial paso a paso. Se puede acceder a las instrucciones a través de las páginas web de IDEA StatiCa o siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Antes de empezar: Asegúrese de que dispone de una licencia PROFIS Engineering Premium activa (puede adquirirse aquí según el país: Hilti ArgentinaHilti ChileHilti ColombiaHilti México y Hilti Perú. Para más consultas por favor comunicarse al correo de nuestro equipo de software HiltiEngineeringSoftwareSupport@hilti.com) y confirme que el software FEA necesario está instalado y actualizado. Sólo se admiten las dos últimas versiones. A continuación, siga estos pasos:

1. Descarga y configuración de la cuenta: Cree una cuenta con IDEA StatiCa (aquí) y descargue su última versión de la suite (aquí).

2. Instalación: Instale la suite como administrador. El plugin necesario para conectar con PROFIS Engineering está incluido en el paquete de descarga.

3. Finalización de la instalación: Haga clic en "Por favor, instale nuestro complemento para su SAP2000 (aquí), ETABS
(aquí)", y siga la pauta de activación proporcionada por nuestros socios de IDEA StatiCa.

4. Exportación de datos: Una vez importado el archivo a Checkbot, en la pestaña "Hilti PROFIS", haga clic en el logotipo rojo de PROFIS Engineering para transferir sus datos y empezar a diseñar su conexión.

Categoría 4: Archivo

 

Software compatible con este procedimiento de instalación: RAM Structural System y RISA-3D. 

Importación basada en archivos a IDEA Checkbot. No hay comunicación directa entre IDEA Checkbot y la aplicación asociada.

Antes de empezar: Asegúrese de que dispone de una licencia PROFIS Engineering Premium activa (puede adquirirse aquí según el país: Hilti ArgentinaHilti ChileHilti ColombiaHilti México y Hilti Perú. Para más consultas por favor comunicarse al correo de nuestro equipo de software HiltiEngineeringSoftwareSupport@hilti.com) y confirme que el software FEA necesario está instalado y actualizado. Sólo se admiten las dos últimas versiones. A continuación, siga estos pasos:

1. Descarga y configuración de la cuenta: Cree una cuenta con IDEA StatiCa (aquí) y descargue su última versión de la suite (aquí).

2. Instalación: Instale la suite como administrador. El plugin necesario para conectar con PROFIS Engineering está incluido en el paquete de descarga.

3. Finalización de la instalación: Siga el flujo de trabajo utilizando estos enlaces: RISA-3D (aquí) y RAM Structural Systems (aquí).

4. Exportación de datos: Una vez importado el archivo a Checkbot, en la pestaña "Hilti PROFIS", haga clic en el logotipo rojo de PROFIS Engineering para transferir sus datos y empezar a diseñar su conexión.

Image alt text (optional)

LISTA DE TODOS LOS PROGRAMAS FEA Y CAD COMPATIBLES CON CHECKBOT

FEA: Análisis de elementos finitos o software estructural
Nota: Los datos del software no incluido en la lista pueden cargarse directamente en Checkbot mediante un archivo *.saf

Cualquier consulta por favor contacte a nuestro equipo de software a través del correo: HiltiEngineeringSoftwareSupport@hilti.com

O consulte nuestros sitio web: https://www.hilti.cl/

Compartir